您好!
在故障安全模式期间、MODE_SEL[2:0]的寄存器值将保持在任何故障条件之前设置的值。 我的理解是否正确?
2.在失效防护模式期间、用户必须将当前模式值重写到 MODE_SEL[2:0]以从失效防护模式切换到当前模式。 理解是否正确?
此致、Taki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在故障安全模式期间、MODE_SEL[2:0]的寄存器值将保持在任何故障条件之前设置的值。 我的理解是否正确?
2.在失效防护模式期间、用户必须将当前模式值重写到 MODE_SEL[2:0]以从失效防护模式切换到当前模式。 理解是否正确?
此致、Taki
您好、Taki-San、
1.是的、当器件处于故障安全模式时、MODE_SEL 值将保持不变(以前的模式)。 如果器件超时进入睡眠模式、则该值将发生变化。
不需要、不需要重新写入 MODE_SEL 值即可退出失效防护模式。 FSM 中断标志 INT_3[5]将指示器件何时进入失效防护模式。 如果启用了此标志、则应在器件离开失效防护模式后将其写入和清除。
请注意、如果此过程对终端应用不利、也可以使用 FSM_CONFIG[0]禁用失效防护模式。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott
您好、Eric - San、
感谢你的答复。 让我再次确认上面的 Q2。
数据表 P.28中的下图显示了 SPI 写入可以更改为任何状态。 基于此、我了解到用户可以通过在 SWE 计时器周期内写入 MODE_SEL[2:0]来从失效防护模式更改任何状态。 例如、如果用户希望从失效防护模式更改为正常模式、以便在正常模式下 CAN 通信期间发生任何故障后再次尝试 CAN 通信、则用户必须在 SWE 计时器过期之前向 MODE_SEL[2:0]写入"111"。 我是对的吗?

此致、Taki