This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:DS90UB925能否连接到 DS25CP104A,然后连接到 DS90UB926?

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064885/ds25cp104a-can-ds90ub925-be-connected-to-ds25cp104a-then-connect-to-ds90ub926

器件型号:DS25CP104A

大家好、

由于客户具有质量测试和生产线大规模生产要求、因此需要"一对多"处理 LVDS。

目前,客户使用 DS25CP104A 将 LVDS 信号源分散为四个,925是否可以连接到 DS25CP104A,然后连接到926? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享完整的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    好的

    目前,客户使用 DS25CP104A 将 LVDS 信号源分散为四个, DS90UB925是否可以 连接到 DS25CP104A,然后连接 到 DS90UB926 ? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些器件是兼容的。