This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:未使用通道的引脚配置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063196/dp83849i-pin-configuration-for-unused-channel

器件型号:DP83849I

各位专家:

我的客户将使用 DP83849。 此 PHY 支持双通道、但仅使用通道 A。 如何配置通道 B 的引脚?  下表列出了未使用的引脚。

・TX_CLK_B
・TX_EN_B
・TXD[3:0]_B
・RX_CLK_B
・RX_DV_B
・RX_ER_B
・RXD[3:0]_B
・csr_B/CRS_DV_B
・COL_B
・LED_LINK_B
・LED_SPED_B
・LED_ACT/LED_COL_B
・PWRDOWN_INT_B
・TPTDM_B
・TPTDP_B
・TPRDM_B
・TPRDP_B


此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究这一点,但不幸的是,这次的反应会有延误。 我们下周初再见。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    新年快乐!

    请您跟进此问题吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    端口 A 和端口 B 是独立的端口。 虽然只使用端口 A、但端口 B 的引脚可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    一些引脚是输入端口。 客户是否拔出这些引脚?

    TX_EN_B

    TXD[3:0]_B

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电路板上预计有很多开关噪声、那么客户可以在这些引脚上施加10K 欧姆的下拉电阻。

    --

    此致、

    Vikram