This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如何使用 GPIO 事件的 Load App Config 和应用配置电阻器来清除电池电量耗尽标志(4CC 命令 DBfg)。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063617/tps65988-how-to-clear-dead-battery-flag-4cc-command-dbfg-by-using-load-app-config-of-gpio-event-and-app-configuration-resister

器件型号:TPS65988

您能告诉我如何使用 GPIO 事件的 Load App Config 和应用配置电阻器来清除电池电量耗尽标志(4CC 命令 DBfg)吗?

我尝试通过固件工具设置 GPIO 事件的加载应用配置和应用配置电阻器。

我的设置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuhide、

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf46/slvaf46.pdf?ts=1639969757614&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988%253FkeyMatch%253DTPS65988%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    我们提供了有关启用此功能的相关应用手册、您可以参阅链接。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作。

    我读取了 slvaf46和 slvubh2b 的数据表、但我无法理解 CMD1/2/3和任务或非任务。

    您能向我解释一下 CMD 和任务吗?

    问题(1) CMD1、CMT2或 CMD3之间有何区别?

    问题(2)任务和 非任务之间有何区别?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuhide、

    很抱歉耽误你的时间。

    (1)-> CMD3不由 TI 分配和保留。 您可以使用 CMD1和 CMT2;

         CMD1 (0x08)对应于4CC 命令、而 CMT2 (0x09)对应于4CC 命令输入数据。

         对于您的使用、原因您希望使用 DBfg、此4CC 命令不需要输入数据、因此您只需要使用 CMD1。

    (2)->任务用于任务、例如 DBfg、没有任务用于命令数据;某些4CC 命令需要输入数据、因此对于这些数据、不需要"任务"。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的合作。

    我明白了。