This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:希望保护 RS485器件上的9kV ESD。

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065028/tpd2e007-want-to-protect-9kv-esd-on-rs485-devices

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

为了保护 RS485器件、TPD2E007是一款备选器件。  他的要求是保护9kV ESD、但 TPD2E007受到8KV ESD 保护。   如果他使用具有9kV ESD 的 TPD2E007、会发生什么情况?  (TPD2E007是否损坏?  或者通过8kV ESD,TPD2E007受到保护,但仍然大约1kV ESD 没有受到保护?)

此外、如果您有任何其他推荐器件、请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    我们团队的 Matt 将再次回复办公室。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    如果 TPD2E007遇到9kV IEC 冲击、它将会断开。 遗憾的是、TPD2E007目前是我们唯一的13V ESD 保护器件。 您是否经常看到 RS-485的这种9kV 要求? 客户的应用/终端设备也是什么?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt -San、

    感谢你的答复。

    我的客户希望通过"9kV 空气放电脉冲"、而不是接触。  您认为是通过 TPD2E007传递还是损坏?   如果仍然损坏、请告知我们推荐的器件。

    他希望使用常用的 RS485器件实现互操作性、但该器件是旧的、仅支持3kV ESD。  这就是我提出的原因。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    如果您的客户希望通过9kV IEC 空气放电、则 TPD2E007是适合他们的器件。  

    TPD2E007支持±15kV IEC 61000-4-2空气间隙放电、并且不会在9kV 空气放电冲击时断开。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Erika