This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:未使用信号的引脚端接

Guru**** 2902080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062870/tusb8020b-pin-termination-for-unused-signals

器件型号:TUSB8020B

大家好、团队、

如何端接下面描述的未使用信号的引脚?

Q1)未使用的下行端口引脚端接

USB_DP_DN2
USB_DM_DN2
USB_SSTXP_DN2
USB_SSTXM_DN2
USB_SSRXP_DN2
USB_SSRXM_DN2

Q2)其他未使用信号的引脚端接

USB_VBUS
PWRCTL1/BATEN1
OVERCURR1z
PWRCTL2/BATEN2
OVERCURR2z
SMBUSz/SS_DN2
PWRCTL_POL/SS_DN1
成组/SMBA2/HS_UP
FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP

我们还假设以下信号应像以下那样进行端接;

SCL/SMBCLK:保持未连接
SDA/SMBDAT:保持未连接状态

如果我的理解有误、请予以更正。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    将未使用的端口保持未连接状态:

    USB_DP_DN2:保持未连接状态
    USB_DM_DN2:保持未连接状态
    USB_SSTXP_DN2:保持未连接
    USB_SSTXM_DN2:保持未连接
    USB_SSRXP_DN2:保持未连接
    USB_SSRXM_DN2:保持未连接

    USB_VBUS -不能保持未连接状态、这是一个检测输入、必须用于正常运行。
    PWRCTL1/BATEN1:保持未连接
    OVERCURR1z -上拉 (有一个内部上拉电阻器、但对于有噪声的系统、建议使用外部上拉电阻器)
    PWRCTL2/BATEN2:保持未连接
    OVERCURR2z -上拉(有一个内部上拉电阻器、但对于有噪声的系统、建议使用外部上拉电阻器)
    SMBUSz/SS_DN2:保持未连接
    PWRCTL_POL/SS_DN1:保持未连接状态
    成组/SMBA2/HS_UP:左未连接
    FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP:保持未连接

    是的、正确答案:

    SCL/SMBCLK:保持未连接
    SDA/SMBDAT:保持未连接状态

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMM、

    感谢您的回答。 我想确认 USB_VBUS。

    在您提供反馈时、在数据表"8.3.1电池充电特性"中、描述了需要 VBUS 输入的功能。

    但 在我们的情况下、USB_VBUS 由单独的 IC 监控、也不会使用电池功能。 该 IC 将仅用作简单的中继器用途。

    在这种情况下是否仍然需要 USB_VBUS 连接?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    是的、USB 2.0/3.0规范要求 USB_VBUS 被集线器用来确定正确的运行状态。  只要有源主机连接到集线器的上行端口、USB_VBUS 就应该为高电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回答。 我知道在这种情况下也需要 VBUS 连接。

    但是、由于其功能未被使用、是否可以用接近100kΩ Ω 的值替代90.9kΩ Ω 的电阻器?
    当 VBUS 电压为5V 时、USB_VBUS 在90.9kΩ Ω 时应为0.495V、在更改为100kΩ Ω 时应为0.455V。

    在这种情况下、90.9kΩ Ω 很难获得、因此我想确保其他电阻器值是否可用于 USB_VBUS。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    是的、 可以使用不同的电阻器值。  我建议使用一个小于100K 的电阻器(或更改两个电阻器)、以便 USB_VBUS 在导通时处于500mV 或更高的范围。  455mV 接近于 VIL 值(~395mV)。

    此致、

    JMMN