Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65982、 TUSB546EVM、 TPS65987
大家好、
我们正在为 HDMI 到 Type-C 备选器件设计定制设计。[即、HDMI over type-c]
我们的硬件团队与 TI 支持团队进行了互动、并最终确定要使用
包含 TPS65982的 USB546EVM、可用作具有 TUSB546交叉开关的 PD 控制器。 但我们将 在定制设计中将 TPS65982替换为 TPS65987D、
我们想就此提出几个问题:
1) 1)在 Debain Linux 内核4.14.96上启动驱动程序需要付出哪些努力。 此外、对于 软件启动、从 TPS65982更改为 TPS65987D 需要什么?
2) 2)我们如何更改 PD 控制器固件? 我们是否应该定期进行任何固件更新、
如果是、是否可以从器件驱动程序本身执行该操作
使用 GUI 工具将其连接到 Windows 机器?
此致、
Shiva Shankar K.