This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:具有下行电源开关和过流报告功能的 TUSB4020BI。 无需外部 EEPROM

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062295/tusb4020bi-tusb4020bi-with-downstream-power-switching-and-overcurrent-reporting-without-external-eeprom

器件型号:TUSB4020BI

大家好!

我们希望使用TUSB4020BI 集线器 进行配置、以实现下行电源开关和过流报告、而无需外部 EEPROM。 我们的原理图如下所示:      e2e.ti.com/.../TUSB4020BI_5F00_Hub.pdf

电路板已经制造、但我们很难让集线器正常工作。

通过遵循此 TUSB4020BI 原理图检查清单文档、很明显、对于使用外部 EEPROM 或不使用 EEPROM 的配置、我们应该将4.7K 上拉电阻器连接到 SMBUSz 引脚(引脚22)或将其保持悬空。 这里有一个下拉电阻、这意味着集线器将在编程模式(link1link2)下等待。 我们可以轻松解决该问题、并从电路板上移除电阻器 R41、使 SMBUSz 悬空并使用内部上拉电阻器。 这将使集线器处于 I2C 主模式。

我们的第二个问题似乎是关于复位。 我们采用了相同的无源复位方法、将1uF 电容器连接到 GRST_n (引脚11)、并在 TUSB4020BPHP 评估模块( 本文档的第9页和第10页)中使用了内部上拉电阻器。  我们的加电顺序与 TUSB4020BPHP 评估模块的情况完全相同:VDD 电压(1.1V)是从 V33电压获得的。 这不符合 数据表 中规定的 VDD 必须在 V33之前保持稳定(第7.7章)。

评估模块如何在 VDD 之前实现无源复位和 V33稳定性的情况下正常工作? 如果在从电路板上移除电阻器 R41时电路板上的集线器工作不正常、 增加连接到 GRST_N 引脚(C22)的1uF 电容器的值是否合理、以便获得更短的充电时间、从而使集线器保持更长的复位状态?

提前感谢您付出的时间和努力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    1. 是的、如果 SMBus 主机未配置集线器、则 SMBUSz 必须为高电平或集线器等待配置。

    只要  3.3V 和1.1V 电压一起斜升、使用无源复位电路就没有问题。 因为我们担心客户在之后延迟1.1V 斜坡
    3.3V 斜坡、在数据表中添加了措辞。 1.1V 之前3.3V 斜升的潜在问题是无源复位电路依赖于外部
    电容器和3.3V 的内部上拉电阻、如果1.1V 在3.3V 斜坡后很好地斜升、则在集线器完全通电之前、复位有可能会结束。  GRSTz 上的1uF 电容器对于大多数应用来说是可以的、但如果电源斜升时间较长、 您可能需要将其增加到2uF 以满足上电复位时序条件。

    集线器上行端口的 DP/DM 线路连接到主机时会发生什么情况?  集线器下方是否有良好的散热焊盘连接?  这通常是引发问题的根本原因。

    请注意、您正在下游端口上启用电池充电、但随后将电流限制为500mA。  电池充电电流最高可达1.5A。  此外、虽然 USB 2.0器件应限制为500mA、但某些器件在短时间内消耗的电流更大。

    连接集线器时、您是否看到主机上报告的任何内容?  请检查 USB_VBUS 和 USB_R1上的电压电平。  

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    删除 R41解决了该问题。 非常感谢您的帮助!

    谢谢、

    博扬