This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:请求 UL 认证编号和报告

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065745/tpd5s116-ask-for-ul-certification-number-and-report

器件型号:TPD5S116

专家您好!

我的客户需要 TPS5S116的 UL 认证编号和报告。

他们收到 了 UL 认证官的请求。

请提供这些信息吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在 TI.com 上也找不到此 UL 认证、因此我可能需要一些时间才能从我们的内部网站上找到。

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们与 该部件的原始设计团队进行了核对。 他们也没有报告。 该器件很久以前就发布了、未申请 UL 认证。  

    谢谢。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    非常感谢。

    我明白了。

    此致、

    Michael