This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:眼图帮助

Guru**** 2803125 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065522/ds25cp102-eye-diagram-help

器件型号:DS25CP102

  对于其可能涉及的 ds25cp102、

  您能不能帮助创建具有以下参数的眼图供我们参考:

  低电压:100mV

  Vhigh:100mV

  时间上升:35ps

  下降时间:35ps

  UI 或 BPS:50ps 或20Gbps

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件不适用于20Gbps 应用。 您是否在寻找更适合此应用的交叉点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    您能不能帮助创建2Gbps、低电压/Vhigh 100mV 、时间上升/下降:350ps 的眼图。 我们只需要 包含眼图

    最小眼宽和眼高信息、以显示此 IC 适用于更换 Omron G6K 继电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    让我来看看这一点、下周再见。 仿真结果是否也适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik,

    感谢您的支持、是的、我们希望获得此结果、如果您可以在眼图中向我们显示最小眼宽和高度、那就更好了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、我将在本周结束时向您提供最新信息。