This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:与 TUSB8044兼容

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043, TUSB8044, TUSB8040, TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063488/tusb8042-compatibility-with-tusb8044

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件:TUSB8043TUSB8044TUSB8040TUSB8041

由于电源保证(AOS)问题、我希望 加载 TUSB8044[A]或 TUSB8043来代替电路板上当前的 TUSB8042RGCT 器件。

寄存器默认值看起来是一样的、我通过外部电阻器将引脚49拉低。
我正在使用上行端口和4个下行流端口。

我已将 SMB 总线引脚分配但未在外部连接、因此我希望确保它将通过当前引导加电进行加电和操作、并且默认寄存器加载将正常工作。

自举:
引脚49、40、42和45 -通过4.64K 拉低
引脚39悬空。
引脚50拉至3.3V 至10K、并连接至引脚50侧的1uF。
过流和端口引脚已连接。

看起来这在 IC 之间都是兼容的、但我想确认我们在加载8044而不是8042时没有问题。

谢谢!
Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚41还通过未连接的0欧姆电阻器浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    这看起来是兼容的。  此处提供了概述集线器之间差异的文档:

    www.ti.com/.../slla377.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

    请注意、在使用无源复位(外部电容器)时、我们不建议在 GRSTz 上使用外部上拉电阻器、因为它已经有一个内部上拉电阻器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢! 我找到了这两份文件,他们向我保证,这种替代是可能的。
    至于 GRSTz、我没有为电容器馈电的10K 至受控3.3V 电压。 您是否认为10K 是不必要的? 我可以将电容器连接到引脚50吗? 它是否会上拉至 VDD33引脚? 如果是、这是我连接10K 的同一电源。
    tD2的时序要求说、VDD3必须在我松开 GRSTz 之前稳定3ms、因此我使用了该电源。
    此外...
    数据表中表7.6的注2表明、如果我只有外部电容器、那么在 VDD3之前、我必须具有10us 的 VDD 稳定性、由于我不确定、因此我连接了电阻器。
    我必须重新进行测量、以确保我满足3ms 的时序要求、但看起来我应该是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRSTz 有一个到3.3V 的内部上拉电阻器、当使用 RC 电路进行复位时、添加一个外部3.3V 上拉电阻器将缩短复位时序。

    只要3.3V 和1.1V 电压一起斜升、使用无源复位电路就没有问题。 由于我们担心客户在3.3V 斜坡后延迟1.1V 斜坡、因此在数据表中添加了措辞。 1.1V 之前3.3V 斜升的潜在问题是、无源复位电路依赖于外部电容器和一个到3.3V 的内部上拉电阻、如果1.1V 斜升在3.3V 斜升之后很好地斜升、则有可能在集线器完全通电之前复位结束。

    GRSTz 上的1uF 电容器对于大多数应用来说是可以的、但如果电源斜升时间较长、 您可能需要将其增加到2uF 以满足上电复位时序条件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TUSB8041而不是 TUSB8042/A 时、不会出现任何问题  它们均为5Gbps、仅兼容不同版本的 USB 3.x 规范。  TUSB8041未标记为 NRND。  然而、较旧的 TUSB8040被标记为 NRND、但它具有不同的封装、无法用于您的设计。

    请注意、为了获得最佳的互操作性能、应在设计中将 TEST 引脚拉低。  并非所有版本的集线器都需要、但如果您要更改它们、最好将其下拉。 此外、由于 TUSB8041与该规范的早期版本兼容、 如果下行端口 检测到接收器终端但轮询未完成、则允许下行端口进入 USB 3.x 合规性模式-这与稍后版本的集线器不同、后者需要 USB 主机命令才能进入合规性模式。  

    此致、

    JMMN