This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:请单独帮助检查 SN65HVD251DRG4是否可被 SN65HVDA540QDR 取代而无需电路更改

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064955/sn65hvd251-pls-kingly-help-check-if-sn65hvd251drg4-can-be-replaced-by-sn65hvda540qdr-without-circuit-change

器件型号:SN65HVD251

您好、专家、

请单独帮助检查 SN65HVD251DRG4是否可被 SN65HVDA540QDR 取代而无需电路更改。

此致、

进行了比较。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的提问、很抱歉耽误您的回答。  

    SN65HVD251DRG4 和 SN65HVDA540QDR 具有相同的 SOIC 封装类型和尺寸。 除了引脚5和8外、这些器件还具有相同的引脚功能。  

    HVD251上的引脚5是器件生成的输出基准电压、而 HVDA540的引脚5是逻辑电平输入电源电压、用于根据 VIO 对输入/输出逻辑电平进行电平转换。  

    HVD251上的引脚8是一个基于上拉/下拉电阻器条件的模式选择引脚。 一个到 GND 的强下拉电阻器将高速模式置为有效。 一个到 VCC 的强上拉电阻器将低功耗模式置为有效。 最后、一个连接到 GND 的10kohm 至100kohm 下拉电阻器将斜率控制模式置为有效。 HVDA540上的引脚8是高电平有效待机模式选择引脚。  

    除了这两个引脚、引脚分配的其余部分是相同的。  

    此致、

    Tyler