This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV017A:我们是否具有更小的传播延迟和偏斜解决方案

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A, DS90LV011A, DSLVDS1001, DS90LV018A, DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065521/ds90lv017a-do-we-have-less-propagation-delay-and-skew-solution

器件型号:DS90LV017A
主题中讨论的其他器件: DS90LV011ADSLVDS1001DS90LV018ADS90LT012A

大家好、

我的客户在系统中使用以下两种解决 方案、但他们要求的传播延迟和偏斜解决方案更少。 首选 P2P 解决方案。

谢谢

MFR。 P/N1:DS90LV017A

MFR。 P/N2:DS90LT012ATMF/NOPB


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里使用的数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    客户使用了1pps 时钟信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90LV017A 具有 最佳的传播延迟。 DS90LV011A 和 DSLVDS1001具有稍好的偏斜性能。

    DS90LV018A  具有比  DS90LT012A 更佳的传播延迟和偏斜性能