This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:请查看原理图

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB1044, TUSB321, TUSB1044RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065239/tusb321ai-please-review-the-schematic

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB321TUSB1044RNQEVM

您好、TI 专家、

我的客户在使用 TUSB1044时会考虑 TUSB321AI。

实际上、我询问了 TUSB1044、另一位专家说、我必须使用 TUSB321来控制 TUSB1044的 CC 和翻转引脚。

因此、我的客户将 TUSB321AI 添加到了他们的产品中、我希望您查看此原理图。

(请查看重点介绍 CC 引脚和 Flip 引脚连接的原理图。)

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_002.pdf

还有其他问题;

EVM 说 OUT1、OUT2和 ID 引脚的上拉电阻为200K。 (R17、R18、R42)。 我认为这个值太大了。 重视这些价值? (通常我们使用10K 以下的上拉电阻。)

2.我是否应该在 TUSB1044的 FLIP 引脚和 TUSB321AI 的 DIR 引脚之间使用反相缓冲器? 或者我们是否可以在不使用反相的情况下使用它?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    感谢你的答复。 如果有任何更新、请告知我。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您的设计具有两个 Type-C 插座、无需使用两个单独的 CC/PD 控制器。 这意味着目标侧 USB-C CC 引脚将需要 CC 引脚上的一些 Rp 上拉电阻器或另一个 CC/PD 控制器。 如果 CC 引脚(目标侧)上没有适当的端接、则不会进行连接。  

    • 不应将 VBUS_DET 上拉至 T_VBUS 网络。 它应该被上拉至 H_VBUS。
    • TUSB321AI 应在 UFP 模式下使用,端口引脚被下拉。 因为 TUSB321AI 连接到主机侧连接器。  
    • TI 官方建议200k、但10k 也可以正常工作、因为该引脚是开漏输出。
    • DIR 和 FLIP 引脚之间无需逆变器。 位置2是翻转条件。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    感谢你的答复。

    似乎我需要两侧的2个 CC 控制器、因为我使用2个相同的插座。

    让我以另一种方式向您提问

    1.如果使用 TUSB1044RNQEVM 等1个插头和1个插座、是否需要使用任何 CC 控制器?

    (CC1和 CC2引脚通过 EVM 原理图中的 ESD 保护器直接连接。)

    2、就像我说的、客户只会把它用在 USB 驱动器上。 那么、我们能否使用跳线开关在 TUSB1044上设置控制引脚?

    (原因您说我必须使用 CC 控制器来控制翻转引脚。)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    最好使用两个 CC 控制器。

    如果您使用一个 USB-C 插头、则不会遇到相同的问题、可以使用  TUSB1044RNQEVM 等设计。

    2.对于 EVM、我们认为 在大多数情况  下、EVM 还会与连接的器件翻转以匹配插头方向、因此不需要 CC 控制器 DIR 信号。 也可以 通过跳线设置来控制翻转、但在相同情况 下、通道顺序可能与物理连接不匹配、必须手动配置设置。 (即设计不是自主的)。