This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:是否有适用于 TPS25750S 版本的 EVM?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064982/tps25750evm-is-there-an-evm-for-the-tps25750s-version

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750

大家好、团队、

我的客户希望评估 TPS25750S (尤其是 S 版本)。 我知道我们有 TPS25750EVM、但想知道是否有评估板专门评估 S 版本?

最棒的

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    遗憾的是、您提到的 EVM 目前仅适用于此器件。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回答。 是否有针对-S 版本 EVM 的计划?

    最棒的

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    目前、没有计划创建包含 TPS25750 S 版本的独立 EVM。  

    S 版本和 D 版本之间的唯一区别是使用的电源路径。 S 版本依赖于外部电源路径、而 D 版本则采用此电源路径。 由于这是唯一的区别、因此我们没有计划创建新的 EVM、因为这两个版本共享所有核心功能。