This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988DJRSHR 不提供3A 拉电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065387/tps65988-tps65988djrshr-not-sourcing-3a

器件型号:TPS65988

您好、TI、

我们将 USB PD 用于5V-3A、9V-3A、15V-3A、20V - 3A 的拉电流电源。

但该器件的供电电流范围为5V 和900mA。

如果移动电源连接到 PD、则控制器将持续复位

我已附上我的项目文件、请找到附件并就此问题向我提出建议。

当我将 GPIO 连接到正在持续重新启动的任何器件时、我将获得由 GPIO 无负载触发的可变电压。

e2e.ti.com/.../USBPD_5F00_28DEC21_5F00_final.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享引导状态(0x2D)标志并确认配置已正确加载?

    -Kedar