This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TC 温度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065516/ts3dv642-tc-temperature

器件型号:TS3DV642

你(们)好

是否需要确认是否存在 TC 温度? 由于此规格仅含 Ta、两者均仅为85摄氏度、因此无论温度是宽还是标准温度、客户新项目的 Tcase 都非常高、因此我想说是否存在 Tcase 温度比较? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf。 需要计算 TC、使其不会超出 TS3DV642最高125C 结温。

    谢谢

    David