This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994QFNEVM 是双端口 PD 控制器、但我们使用了单端口 TPS65993BFRSL

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065504/tps65994qfnevm-tps65994qfnevm-is-dual-port-pd-controller-but-we-used-single-port-tps65993bfrsl

器件型号:TPS65994QFNEVM

项目信息:Emdoor AG958

平台:AMD FP7r2 RMB-H,带 AMD R22M E100-65 GPU  

带有 USB4 Type-C 端口的 IO 端口  

我们将 TPS65993BFRSLR (单端口) PD 控制器与 Kandou KB8002 USB4重定时器配合使用、以实现 USB4端口解决方案。

问题描述:

当插入 TBT3器件时、AG958系统无法检测到问题。

操作:

我们尝试使用 MSI Notebook (Stealth 15M)进行验证、通常可以检测 TBT3器件、我们捕获 AG958和 MSI 的 PD 日志文件进行比较、没有发现任何差异。

随附的文件是 AG958和 MSI 系统的 PD 日志文件、您能帮助分析并 提供解决此问题的建议吗?  非常感谢

Tank Chang

e2e.ti.com/.../PD_5F00_Analyzer_5F00_v1.6.5.0.zipe2e.ti.com/.../Emdoor_5F00_AG958_5F00_40Gpbs.date2e.ti.com/.../MSI_5F00_40G.dat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tank Chag、  

    请与 TI FAE 合作、为此问题创建一个内部 E2E 主题或 Jira TT。  

    谢谢
    普拉吉斯