请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的团队:
目前、我们在 CAN 测试中遇到问题、无法在 当前设计中发送或接收数据包。 下面是我们在尝试发送数据包时在控制台中遇到的错误。
Flexcan 2094000.flexcan CAN1:总线关闭
我们发现、在当前设计中、没有向 CAN 收发器的 STB 引脚提供下拉电阻。 在10K 下拉电阻器之后、可以开始正常工作。

您能否告诉我 STB 引脚的相关信息、CAN 正常工作是否需要硬件中的下拉电阻器? 因为我在数据表或应用设计中没有看到任何下拉选项。 请澄清。
此致、
Chitharanjan