This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD77:需要 LTSPICE 模型

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064006/sn65hvd77-need-ltspice-model

器件型号:SN65HVD77

您好吗、您有 LT Spice 模型用于此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakaran、

    目前、我们只有适用于 SN65HVD77的 IBIS 模型。 我们没有计划为 SN65HVD77创建 SPICE 模型。 客户是否可以使用 IBIS 模型?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

       对于 IBIS 模型仿真、我们需要为此购买相应的工具... TI 是否提供免费版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakaran、

    请原谅我们在假日季的延误。

    德州仪器(TI)为某些产品(如 SN65HVD77)提供模型文件、但无法自行提供 IBIS 仿真程序。 但是、您可以免费将 IBIS 模型与您希望使用的任何工具一起使用、其中包括您可能在线找到的任何免费或付费工具。

    最棒的

    Danny