This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:Vref1上的分压器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065479/tca39306-voltage-divider-on-vref1

器件型号:TCA39306

您好、专家、

你好。 我们希望客户帮助您了解他们计划使用 TCA39306电平转换器进行的设计、如下所示:

我有一个具有十个不同电源轨的系统。 但在一开始、我只有3.3V 电源轨 、它先于电路板上的任何东西出现。 我想在 TCA39306芯    片上的 Vref2 (VCC2)上使用此3.3V 电源轨、并在 Vref1侧放置一个分压器、在该3.3V 电压中产生1.8V 输出、并在 VCC1 = 1.8V 和 VCC2 = 3.3V 之间转换。 这是可行的吗?

基本上,VCC1连接到电阻分压器(R 值=?) 使用3.3伏电源生成1.8伏电压,输出的3.3V 电压与(此时我打开了)和 Vref2 (VCC2 = 3.3伏)相同。

感谢您的确认。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个电流流入 VREF2和流出 VREF1、受到200 kΩ 电阻器的限制。 kΩ kΩ 精确、分压电阻器必须远低于该值、例如3 Ω 和3.6 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我同意 Clemens。 将分压器中的电阻器调整为比 VREF2上的200kOhm 限流电阻器强得多。 VREF2通过内部 PassFET 流入 VREF1。 为了实现适当的偏置、请确保电阻器的阻值最多为几千欧(Clemens 示例中为3k 欧姆和3.6k 欧姆)。  

    此致、

    Tyler