This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8330:从器件地址

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8330, LM8330EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065622/lm8330-slave-address

器件型号:LM8330

LM8330的从器件地址是什么? 数据表显示7位为0x88。

这对7位地址来说毫无意义。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的联系。 正确的是0x88是8位。 这似乎是本数据表中的一个拼写错误。 我已经记下了它、我们希望在更新数据表时修复它。

    根据 LM8330EVM 的用户指南、它看起来实际的7位地址是0x44或10001002。 如果您想进行检查、我从用户指南中的图3-3开始。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是有点不清楚 0x44为100 0100十六进制。

    您是否说读取地址将为100 0100 (1)、写入地址将为100 0100 (0)、其中包括 R/W 位?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、7位地址应为10001002 (二进制)或0x44 (十六进制)。 R/W 位位于该7位地址之后。

    S

    (1)

    1000100

    (7)

    R/W

    (1)

    ACK

    (1)

    最棒的

    Danny