This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:器件连接问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063840/tusb2036-problems-with-device-connection

器件型号:TUSB2036

您好!

我对集线器有一些问题。  

我正在开发一个具有3个下行端口的器件、连接到 Linux 器件。 系统将集线器识别为3端口集线器。 问题从现在开始:

-系统仅识别端口序列为0、1和2的插入设备。 如果我在0之前连接到 USB 端口1或2、则无法识别器件。 下图说明了系统显示的内容。

我遇到的第二个问题是,当您将 USB 设备放在端口0时,它可以识别并且设备工作正常。 但是、当您移除 USB 设备时、集线器不会检测到、并且在系统中、它显示为已连接、但没有任何设备。

下面是我的开发原理图。  

硬件配置可能会发生这些问题?

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    下游端口上是否有15K 下拉电阻器/电容器/串联电阻器?  假设包含这些内容、这似乎是一个软件问题、在断开/重新连接时 USB 主机无法从集线器读取状态。  是否已确认此驱动程序适用于 USB 全速集线器?

    此致、

    JMMN