This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077APTR 能否支持用于眼图测试的测试数据包?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064937/tusb2077a-can-tusb2077aptr-support-test-packet-for-eye-diagram-testing

器件型号:TUSB2077A

大家好、

客户正在使用 TUSB2077A 集线器解决方案、想要测试眼图性能、他们在 Win10下运行 USBXHSEMTT (1.3.6.7版)、但无法生成测试模式。

集线器功能正常、客户想要检查 TUSB2077APTR 是否需要启用某些寄存器来生成测试模式。

我看到另一个 e2e 帖子:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031982/faq-tusb8041-tusb8041-how-do-i-force-a-usb-hub-to-send-usb-2-0-high-speed-test-packets-for-eye-diagram-testing

但  在列表中看不到 TUSB2077A。  您会帮助我们确认吗?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们正在度假、将于1月3日回到办公室。 请留出一些时间、我们将会与您联系。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TUSB2077A 是一款 FS 集线器、不支持用于眼图测试的 HS 测试数据包。

    此致、

    JMMN