This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:ALP Python 设置审核- Foxconn

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065319/ds90ub928q-q1-alp-python-setting-review---foxconn

器件型号:DS90UB928Q-Q1

尊敬的团队:

祝你新年快乐!

请帮助我们的客户 Python 设置审核、谢谢。

TFT 参数设置

SER 和 DES 初始设置  

此致、

新手

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rookie、您好!

    这些设置适用于927和928  

    此致、

    Casey