This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016的 ESD GND

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063477/tpd12s016-esd-gnd-for-tpd12s016

器件型号:TPD12S016

大家好、我现在看一下适用于 HDMI 接口的 p/n TPD12S016。 这是一款非常棒的芯片! 在电路板上、我们将所有 ESD 组件连接到机箱 GND、机箱 GND 连接到电源的 EGND。 是否有办法使用此芯片并将 ESD 电流灌入机箱 GND 而不是信号 GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    对于 TPD12S016、其 GND 应连接到系统接地层。 通常、系统信号接地应通过单点连接至机箱接地。 您的信号 GND 是否通过单点连接到机箱 GND? 如果是、ESD 电流将通过此路径连接到机箱 GND。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建华,谢谢您的回复! 是的、我们确实将信号 GND 单点连接回机箱 GND。 这就是我们接下来将为该接口执行的操作、我相信这是可以的。 HDMI 屏蔽将直接连接到机箱 GND、预计大多数 ESD 事件都将通过连接器屏蔽。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很高兴为您提供帮助。 谢谢

    建华