This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:读取输出的状态

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065130/tca9555-reading-the-state-of-an-output

器件型号:TCA9555

在配置为输出的引脚上、您能否读取该引脚的当前状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.6.1节指出:

    表4中显示的输入端口寄存器(寄存器0和1)反映了引脚的传入逻辑电平、而不管引脚是由配置寄存器定义为输入还是输出。