This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:申请 DP83869HMRGZT 设计审查

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064380/dp83869hm-request-for-dp83869hmrgzt-design-review

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我将在 SGMII 至铜缆模式(1G)下使用 DP83869HMRGZT PHY。

请 查看随附的原理图。 并建议是否对 made.e2e.ti.com/.../DP83869HMRGZT_5F00_SGMII.pdf 进行任何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    感谢您的原理图。 请预计年底假期将延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    我看不到 RJ 连接器页面。 请分享相关页面。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    我看不到 RJ45连接器页面。 请分享相关页面。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 RJ45连接器、铜线被分接至 圆形连接器

    谢谢、此致、

    Ranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini

    谢谢你。 有一个用于连接器的屏蔽层、并且屏蔽层连接 到单独 的接地端。

    如果可能、请 分享 MDI 接口的原理图。

    此致、

    斯雷尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、

    请参阅以下连接器图用例。

    屏蔽和电路接地之间并联了一个 C + R。

    磁性元件的电缆侧以屏蔽为基准、PHY 侧以电路接地为基准。

    在您提供的原理图中、我看到磁性元件的两侧都位于同一接地基准上。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2766.DP83869HMRGZT_5F00_SGMII.pdf

    您好 Ranjini、  

    我进行了快速审核、请找到所附的审核意见。  

    请确保提供所需的交流耦合、并确保遵循所需的电源定序。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    关于电路接地和屏蔽之间的隔离 、请遵循上述消息。 有关详细信息、请参阅 DP83869 EVM。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    由于年终假期、请预计下周的回复会延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    请预计下周因年终假期延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    已收到 以下有关更新的说明。

    我已将磁性后的接地基准更改为 Earth_GND。

     电缆屏蔽层也将连接到 Earth_GND。

    已放置交流电容器。

    这些更改看起来很好。  

    请务必注意电源斜升时间和定序。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、  

    已记下并感谢您的回复。 如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa