This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:CAN#39;t 通过一对 DP83TD510E-EVM 作为介质转换器进行通信。

Guru**** 2754155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, DP83TD510E, DP83822I, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064188/dp83td510e-evm-can-t-communicate-through-a-pair-of-dp83td510e-evm-as-media-converters

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIODP83TD510EDP83822IDP83TC811EVM

您好的支持团队、

我们有2 个 DP83TD510E-EVM、我们希望使用它们来评估10BASE-T1L 信号(在稍后阶段、我们希望使用它们将普通以太网器件连接到10BASE-T1L 开关、当然仅在实验条件下)。
因此、我们暂时希望它们像这样工作:以太网设备<->  DP83TD510E-EVM <-> DP83TD510E-EVM <->以太网设备。

是否可以在不修改硬件或使用 MDIO 的情况下在上述拓扑中使用评估模块?
两个电路板的跳线位置是什么?

如果需要进行硬件修改、哪些修改?

我多次阅读用户指南、但无法找到实现上述拓扑所需的步骤。
电源连接到 J12、似乎已建立10BASE-T1L 链路(我不确定)、但 RJ45连接器上的 LED 不会亮起、另一端的以太网器件也具有未激活的 RJ45链路。

提前感谢、致以诚挚的问候。

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu

    感谢您的查询。

    有一些硬件更改。 首先、您必须将 R24从33R 更改为0r。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1032585/dp83td510e-evm-can-t-establish-link/3822004#3822004

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我从其他支持文章中了解到、R24仅在使用 USB-2-MDIO 接口时才重要?

    我无法打开您发布的链接。

    编辑:我想补充一点、我们对 SMD 组件的焊接和脱焊没有任何经验。 因此、如果可能、我们希望避免这种情况。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu

    感谢你的答复。

    您能否 施加外部 电压并检查   C62、 C70和 R149上的时钟上的直流电压。

    供参考、这些是所需的更改

    将 R24替换为0欧姆电阻器、以便仅通过 USB 端口为其供电、  

     请检查 C62和 C70两端的直流电压。

    检查 R149处的时钟

    使用 S4执行复位。

    进一步调试:

    如果 R149上没有时钟、 DP83822看起来 根本没有时钟信号。  您可能需要通过 MDIO 接口检查寄存器的配置。

    USB-2-MDIO  

    3.4 SMI 连接

    在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线路连接在一起。 两个 PHY 都可以同时访问。 DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。   将 micro-USB 连接到 J4

    请参阅用户指南的第4节"软件"。

    在默认状态  下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。  

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我需要更多的时间来检查您提到的内容并应用您建议的更改(我将从 SMD 组件的同事那里获得一些帮助)。

    同时、我刚刚再次测试、将两个电路板上的 J20跳线更改为0 (所有其他跳线均处于默认位置)。
    由于某种原因、现在通信开始工作。

    非常奇怪、因为它在相同的配置下无法正常工作、所以为了确保我重新启动了所有内容、现在它不再工作了、我没有更改任何内容...

    在一个电路板上、DP83822 LED_0亮起、稍后 RJ45链路 LED 亮起 、 DP83822 LED_0熄灭。
    在另一个电路板上、DP83822 LED_0会亮起并保持亮起、RJ45链路 LED 永远不会亮起。

    我已经交换了 RJ45电缆以排除这些电缆或设备的问题、但它保持不变。 一个板上的 RJ45链路变为活动状态、另一个板 上的 RJ45链路保持未激活状态。

    正如我在上面所说的、我需要更多的时间来调试和应用这些更改、这不会在年底之前。
     我们还遇到了一对 DP83TC811EVM (100BASE-T1评估模块)的一些奇怪问题、但这是另一篇文章和另一篇文章的内容。

    感谢您的回答、我将在完成调试后再向您回复。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    感谢您的回复。  是否可以移除 J20并检查通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    上电后、S3和 S4可用于执行复位和检查通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    删除 J20已修复! 非常感谢。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    很高兴听到这个消息。  

    请告知我们  DP83TC811EVM (100BASE-T1评估模块)相关问题。 我们将提供所需的支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    请为811打开另一个主题。 我将关闭此主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    早上好。  

    您是否想写下几行关于您如何测试通信的内容?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们研究工业通信、因此 我们对10BASE-T1L 的信号电平感兴趣。 我们还将尝试使用示波器和 MATLAB 对通信进行解码(我们已经对100BASE-TX 进行了多年解码、100BASE-T1正在进行中、接下来将对10BASE-T1L 进行解码)。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    感谢您的参与。  

    我的问题更多地是关于您在两块电路板上进行的通信测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我们实际上并不对电路板和 PHY 芯片本身进行深入测试、它们用作介质转换器已经足够了。

    我们对通信本身更感兴趣、由于目前没有10BASE-T1L 可用的工业组件、我们购买了这些评估模块。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    感谢您的参与。

    您能否总结用于测试介质转换器的设置? 用于发送和接收数据包的工具、EC。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    我们只是将它们放置在 PROFINET 网络(工业以太网协议)中的两个 Siemens Scalance X208工业以太网交换机之间。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    谢谢您。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    感谢您的参与。 我要关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mathieu

    感谢您的参与。 我要关闭线程。

    此致、

    Sreenivasa