This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:HSOUT 和 VSOUT 只有一个时钟周期、为什么?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065082/tvp7002-hsout-and-vsout-have-only-one-clock-period-why

器件型号:TVP7002

您好!

  使用 tvp7002解码 VGA 视频时出现问题。 输入 VGA 视频为1024*768@60Hz,输出数据格式为 RGB 444。 外部时钟为27MHz、输出数据时钟为65MHz。

但现在我有两个问题:一个是 hsout 和 vsout 只有一个时钟同步周期(我将 HS 同步周期配置为136像素);另一个是 VGA 输入白色视频、RGB 输出数据非常小、大约为0~15 (10位模型)。 有人能帮我解决问题吗?

寄存器配置:

0:LUT_DATA <= 24'hB80400;
1:LUT_DATA <= 24'hB80506;
2:LUT_DATA <= 24'hB80610;
3:LUT_DATA <= 24'hB80F2E;
4:LUT_DATA <= 24'hB81058;
5:LUT_DATA <= 24'hB81140;
6:LUT_DATA <= 24'hB81201;
7:LUT_DATA <= 24'hB81300;
8:LUT_DATA <= 24'hB819AA;
9:LUT_DATA <= 24'hB81ACA;
10:LUT_DATA <= 24'hB82680;
11:LUT_DATA <= 24'hB82853;
12:LUT_DATA <= 24'hB82A87;
13:LUT_DATA <= 24'hB82B00;
14:LUT_DATA <= 24'hB83118;
15:LUT_DATA <= 24'hB83500;
16:LUT_DATA <= 24'hB83600;
17:LUT_DATA <= 24'hB83D06;
18:LUT_DATA <= 24'hB83F00;

19:LUT_DATA <= 24'hB80830;
20:LUT_DATA <= 24'hB80930;
21:LUT_DATA <= 24'hB80A30;
22:LUT_DATA <= 24'hB80B80;
23:LUT_DATA <= 24'hB80C80;
24:LUT_DATA <= 24'hB80D80;
25:LUT_DATA <= 24'hB81504;
26:LUT_DATA <= 24'hB81611;
27:LUT_DATA <= 24'hB81702;
28:LUT_DATA <= 24'hB81801;
29:LUT_DATA <= 24'hB8210D;
30:LUT_DATA <= 24'hB82200;

31:LUT_DATA <= 24'hB80154;
32:LUT_DATA <= 24'hB80200;
33:LUT_DATA <= 24'hB80358;
34:LUT_DATA <= 24'hB80788;
35:LUT_DATA <= 24'hB80E00;
36:LUT_DATA <= 24'hB82C50;
37:LUT_DATA <= 24'hB84032;
38:LUT_DATA <= 24'hB84101;
39:LUT_DATA <= 24'hB84232;
40:LUT_DATA <= 24'hB84305;
41:LUT_DATA <= 24'hB84403;
42:LUT_DATA <= 24'hB84503;
43:LUT_DATA <= 24'hB84626;
44:LUT_DATA <= 24'hB84726;

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、这是一款非常旧的器件、我们不再在   e2e 论坛上提供技术支持。 您可以在 e2e 存档中搜索相关帖子、以获取可能对您有所帮助的帖子。 对于此处缺少指导表示歉意、