This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5"-7"LCD TFT 屏幕

Guru**** 2929490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65140, TPS65150, MM5453, MM5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064727/5--7-lcd-tft-screens

主题中讨论的其他器件:TPS65140TPS65150MM5453MM5452

您好!

我想驱动5"7-7" LCD TFT 屏幕。 您是否具有我可以执行此操作的合适集成? 您认为我应该使用什么? 我将进行大规模生产。 我正在等待您的优质综合建议、以避免库存短缺并快速获得结果。 我还将使用触摸屏。 如果只有一个综合方案同时做到这两个,我将会更加高兴。 感谢您的关注。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65150和 TPS65140应该能够很好地用于这个 LCD 应用。 请查看在线提供的这些器件的数据表。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一个 IC 来驱动40引脚 TFT LCD。 我使用的是 FT813。 我想找一个替代产品来解决这一问题、因为我的库存短缺。 我欢迎你就这一问题提出意见和建议。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 FT813的数据表、FT813是一款图形控制器、我们的产品系列中没有类似的器件。 我们的大多数器件都是 LCD 偏置电源、其中很少有 LCD 控制器、例如 MM5452/MM5453 (在线提供数据表)、但它们与 FT813有很大不同。

    此致、

    辽卡特