This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181应用问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TFP403, TMDS171, DS34RT5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062496/tmds181-tmds181-application-problems

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TFP403TMDS171DS34RT5110

您好 TI

我们正在寻找 HDMI 1至2解决方案、端口 A 至 TFP403、端口 B 至下一级。 TI 是否为 我的应用提供了解决方案? 还是 TMDS181和 PI3HDX412BD、如下所示?  

注意:Nth =255 (最大值),层叠 HDMI 电缆1 米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不使用 HDMI2.0 6G、因此可以使用 TMDS171代替 TMDS181。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    DS34RT5110和 TMDS171之间有何区别?  TI 在我的应用中向我们推荐了哪种 IC?  我们希望每个阶段的 IC 硬件或软件设置都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS171、 DS34RT5110 是 NRND。

    此致

    Brian