This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:925是否可以连接到 DS25CP104A,然后连接到926?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064884/ds90ub925q-q1-can-925-be-connected-to-ds25cp104a-then-connect-to-926

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS25CP104A

大家好、

由于客户具有质量测试和生产线大规模生产要求、因此需要"一对多"处理 LVDS。

目前,客户使用 DS25CP104A 将 LVDS 信号源分散为四个,925是否可以连接到 DS25CP104A,然后连接到926? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    不建议这样做、因为 DS25CP104A 是单向转接驱动器、但925/926使用双向通信方案。 这将阻止反向通道在 FPD-Link III 协议内正常运行  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Casey  

    明白了! 谢谢!