This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:如何处理 PCIe 上的时钟信号?

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DS160PR412, TMUXHS4412, LMK00334, DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062084/tmuxhs4212-how-to-deal-with-clock-signal-on-pcie

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: DS160PR412TMUXHS4412LMK00334DS160PR412-421EVM

您好专家、

我们的客户正在考虑使用 TMUXHS4212来实现 PCIe MUX (2合1输出)。

您能否告诉我如何处理 PCIe 上的所有其他引脚(CLKREQ#、WAKE#、PERST#)?

是否有任何参考设计?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 DS160PR412-421EVM 评估模块、DS160PR412可替换为 TMUXHS4412多路复用器。

    注意事项

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我可以看到 LMK00334是 DS160PR412-421EVM 上的时钟缓冲器。 客户可以使用 TMUXHS4212来切换 REFCLK 吗? 还是应  始终通过时钟源提供参考时钟?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki (隐藏):

       建议 始终 从时钟源提供参考时钟。

    此致

    Brian