This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:共模电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064139/tmuxhs4412-common-mode-voltage

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3415

大家好、

我们收到了客户关于  TMUXHS4412的询问、

在数据表中、1.8V 和3.3V 的共模电压是不同的。
该共模电压是否用于多路复用器内部电路。 或者它也会影响超高速线路。
如果它影响超高速线路。 影响的方式。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛:

         它将影响超高速线路。  如果输入信号超过 CM 规格、则输出信号会失真或非线性。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据我们的客户、

    下面随附了 FPGA 的 LVDS 规格。
    在这种情况下,请告诉我超高速线路的正确工作情况,多路复用器电源电压应为1.8V 或3.3V

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要使用 Intel LVDS IO 的输入或输出? 还是两者都有?

    多路复用器应为3.3V。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的客户表示。

    我将为 USB 应用使用 LVDS 信号。
    输入和输出。
    那么、我将继续为多路复用器使用3.3V 电源

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛:

      是的、多路复用器需要3.3V 电压。

      如果信号小于700Mbps、VCM 为1.85V、则可能需要将信号相位更改为1.8V。

      或者、如果数据速率<10Gbps、客户可以使用 HD3SS3415、其 VCM 为2V。

    此致

    Brian