This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS302, TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064874/esds302-searching-ti-solution

器件型号:ESDS302
主题中讨论的其他器件: TVS2701

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与"ESDS302"竞争? Thx

https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/P4SMA-AU_SERIES.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SORRRY、 我们是否有一款产品可以与"P4SMA30CA-AU"竞争? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我建议 TVS2701替换  P4SMA30CA-AU。 它是一款钳位电压低得多且封装更小的27V 双向平缓钳位器件。

    此致、

    Matt Smith