This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:评估模块仅与来自桶形插孔连接器和已连接 USB 的电源通信

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064447/dp83tc811evm-evaluation-module-only-communicates-with-power-supply-from-barrel-jack-connector-and-usb-connected

器件型号:DP83TC811EVM

您好的支持团队、

我们有2个 DP83TC811EVM、它们工作正常、因为它们由桶形插孔连接器提供电源。

两周前、我将它们安装在铝板上(与桌面上的松散电路板相比、更易于使用)。

安装后、通信无法再次正常工作(以太网设备<->  DP83TC811EVM <-> DP83TC811EVM <->以太网设备)、我没有更改 DIP 开关的位置、因此配置仍然相同。

我尝试过通过 USB 进行调试、但似乎无法让它们连接到 Windows PC。 但是、在尝试通过 USB 进行调试时、我发现在桶形插孔连接器也通电的情况下连接 USB 会导致通信正常。 J25未组装。

经过进一步测试后、我得出结论、这两个电路板中的一个电路板存在问题。
它仅与连接的 USB 和桶形插孔以及未安装 J25或已安装 USB 和 J25通信。

下面是一些概述图片:

   

   

   

实际上、一切都正常、但电力输送仍然存在问题。
我唯一能想到的是、在安装电路板时、我用静电放电损坏了一些东西、因此可能没有简单的解决方案。 但我仍然想要求大家确保。

提前感谢、致以诚挚的问候。

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、  

    感谢您的查询。

    您是否能直观地看到任何差异? 您是否看到两个电路板之间的电流消耗有任何差异?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、  

    现在是否要关闭线程?  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    是的、您可以关闭线程。

    再次感谢你。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa