This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR486:无输出

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR485, DS90CR486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063160/ds90cr486-no-output

器件型号:DS90CR486
主题中讨论的其他器件:DS90CR485

您好!

客户已连接并测试"发送器 DS90CR485"和"接收器 DS90CR486"、但接收器 DS90CR486不输出数据。

他们已在下文确认。
接收器的・Ω RxCLKOUT (125MHz)为输出。
对于所有位、接收器的・RxOUTxx 保持为0
μ・确认到接收器的 RxINPx / RxINMx

我认为配置没有正确完成、因为它是输入而不是输出。

那么、发送端和接收端是否有配置序列的时序图?

如果您有任何其他可能的原因、如果您能告诉我们、我们将不胜感激。

使用的配置是配置5 (DS90CR486的 BAL =高电平、CON1 =高电平、125MHz)。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    您能否通过探测器件的电源引脚和控制引脚来确认接收器是否已正确供电? 此外、最好确保 PD 不被保持在低电平。 如果 PD 为低电平、器件的输出也将为低电平。

    [引用 userid="336910" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1063160/ds90cr486-no-output"]因此,发送端和接收端是否有配置序列的时序图?[/quot]

    我不能完全确定您在这里提到的内容、但两个数据表都有 个交流时序图部分、其中可能包含您所需的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    谢谢、

    我找到了"发送器 DS90CR485"和"接收器 DS90CR486" EVM。 UG 中似乎有有用的信息、因此我将其发送给了客户。
    客户现在正在查看 UG 的同时检查操作。 我将在问题解决后报告。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    谢谢你。 如有任何更新或其他问题、请随时在此处发布。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    用户系统似乎还不能正常工作。
    就我看到的 DS 而言、该器件的配置如下所示、但 PD 除外。

    CR485 (TX):当电源打开时、DS_OPT 引脚可以是高电平或低电平。
    接收器完成"校直操作"需要时钟输入"20ms + 4096时钟输入"。

    CR486 (RX):"deskew"引脚和 CON1引脚为高电平

    我们还需要做什么吗?
    我们的客户要求了时间图表、但我觉得没有时间可以考虑、就像您说的。 正确吗?

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    您能否确认 CR486的 PD 引脚是否连接到 Vcc 的2.5V 输入电平、以及其引脚是否 未取消置位?

    根据时序图、您是指两个器件的上电时序吗? 我相信、我们针对这些器件提供的唯一时序图是相应数据表中的时序图。 不过、通常情况下、解串器应在串行器之后加电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    客户所说的顺序是指配置5说明中的以下 PIN 设置顺序。

    "启动时,发送器 DS90CR485输入端的 BAL = high、CON1 = High、DS_OPT 引脚可设置为 High 或 Low "

    首先、请求电源序列。
    问题太简单了、因此我们将检查器件故障。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    好的、让我知道任何其他结果。 据我所知、我们没有这些器件的电源序列图。 我还会重申我之前在测试 PD 引脚时的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    仔细检查后、校直引脚意外进入低输入。
    很抱歉让您感到困惑。

    问题已解决。

    谢谢你。

    此致、
    Hiroshi