This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、员工
我计划在 Vcc1 = Vcc2 = 5V 时使用 PCA9306。
数据表(SCPS113N)第12页图8-5具有 Vcc1 = Vcc2的连接示例。
该电路配置通过 EN 的输入控制开关。
问题
1. EN 和 Vref2短路的方法是否存在任何问题(始终开启运行)?
2.如果 EN 信号需要 VREF2 + Vth、是否需要施加5.7V 电压?
* VREF1 = VREF2 = 5V、Vth = 0.7V
此致
自助餐厅
1、可以具有相同的电压、EN 始终为高电平。 但是、始终开启的开关的用途是什么? 您可以使用两根导线替换 PCA9306。
2.图8-5显示,这不是必需的。 栅极电压(EN)高于 VREF1可加快开关速度、因为1侧的高电平信号不需要完全(放电)栅极。
尊敬的 Cafain:
先生们的回答与往常一样正确。
不过、我将添加更多上下文。
[引用 userid="124389" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1064037/pca9306-vref1-vref2-en-5V]2. 如果 EN 信号需要 VREF2 + Vth、是否需要施加5.7V 电压?如果您的使能电压低于 Vref1/Vref2电压、则器 件仍将工作、但结果是 Ron 较弱(更大)、您的下行空间(我不想使用 Vil 一词、但您可以想象这是 Vil)会降低。
-Bobby
大家好、Clemens-San、Bobbi-San
感谢您的及时评论。
现有电路的电平转换为3.3V-5V。
由于通过更改电路可以使用5V-5V、因此目的是检查 PCA9306是否可用作导线功能。
但是、实际上、我们计划删除 PCA9306。
此致
自助餐厅