This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410最新版本

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064565/tusb3410-tusb3410-latest-version

器件型号:TUSB3410

用于 Windows 10 64位操作系统的德州仪器的 TUSB3410驱动程序的最新版本是什么。 请分享链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新版本是网站 上的版本:www.ti.com/lit/zip/sllc428

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    它是德州仪器(TI)的最新版本 TUSB3410驱动程序吗?

    我使用的是 TUSB3410 v 6.5.9018.1。 问题是、我们的设置应用程序使用此驱动程序、并且随机应用程序抛出异常"端口已关闭"。 它是否与 TUSB3410驱动程序相关? 如果是、则最新版本可以解决我的问题?

    任何建议都会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定此故障是否与驱动程序具体相关。 以前未报告过 Windows 10 x64的此类问题。 您能否共享屏幕截图。