This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:回波损耗测量

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064334/lmh1228-return-loss-measurements

器件型号:LMH1228

大家好、

 

请分享如何配置电阻器设置以测量回波损耗?

此外、如果对回损测量或相关材料(例如应用手册)有任何预防措施、请告知我。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要首先校准网络分析器。 然后输出10MHz 时钟-请注意编程指南。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 您能告诉我们您所参考的编程指南的哪一部分吗?

    此致、Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在文档中搜索10MHz 时钟。 这在第3.12.2-1节中。

    此致、Nasser