This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:SATA3.0协议支持咨询

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064538/hd3ss3412-sata3-0-protocol-support-consult

器件型号:HD3SS3412

大家好、

 HD3SS3412RUAR 是否支持 SATA3.0协议? 我在 D/S 中找不到任何信息 请帮助我们检查一下。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、3412可以支持高达12Gbps 的数据速率、 SATA 3.0是6Gbps 的数据速率。

    此致

    Brian