This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:解决方案选择

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064397/tusb1002-solution-select

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件:TUSB522P、、

尊敬的团队

 TUSB1002RGET 和 TUSB522PIRGER 是否可以相互替代?

非常感谢

丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    两者采用相同的封装、但引脚对引脚不完全兼容。 例如,TUSB1002中的引脚6为 GND,而 TUSB522P 中的 NC 为 NC。 因此、您必须注意 PCB 设计中的引脚差异。  

    TUSB1002还支持10Gbps、而 TUSB522P 只支持高达5Gbps 的数据速率。  

    而是 TUSB1002、我建议他们使用 TUSB1002A。

    谢谢

    David