请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002 主题中讨论的其他器件:TUSB522P、、
尊敬的团队
TUSB1002RGET 和 TUSB522PIRGER 是否可以相互替代?
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
丹尼
两者采用相同的封装、但引脚对引脚不完全兼容。 例如,TUSB1002中的引脚6为 GND,而 TUSB522P 中的 NC 为 NC。 因此、您必须注意 PCB 设计中的引脚差异。
TUSB1002还支持10Gbps、而 TUSB522P 只支持高达5Gbps 的数据速率。
而是 TUSB1002、我建议他们使用 TUSB1002A。
谢谢
David