This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:寄存器配置问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064394/sn65dsi84-register-configuration-question

器件型号:SN65DSI84

配置完 SN65DSI84寄存器后、LCD 屏幕会显示、但 E5寄存器的校验值不是00、而是80。 您能否帮助解释80代表什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将0xFF 写入寄存器0xE5以将其清除、然后查看是否仍设置为0x80? 可在加电期间设置错误状态寄存器0xE5。 如果您清除寄存器、并且不再报告错误、则这不是真正的错误。  

    谢谢

    David