This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:电阻器配置

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064332/lmh1228-resistor-configuration

器件型号:LMH1228

大家好、

我的客户正在使用 LMH1228进行设计、需要软件设置方面的帮助。

请看下面的内容吗?

 

编程指南(SNAU206C)第3.1.1节显示了电阻器配置示例。

第4 步:读取0xFE 电阻器并写入位5

第5 步:写入0xFE 电阻位4

是否可以将这些全部配置在一起、这意味着电阻器0xFE 位[5:4]也是如此?

还有一些其他示例显示了运行情况、例如在启用同一位后设置电阻器位值。 是否也可以将它们全部配置在一起?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    是的、这些操作可以在一次寄存器写入中完成。

    此致、、Nasser