This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:当 VDD/VIN 关闭(0V)时、可以向 DS100MB203 SCL、SDA、SEL0和 SEL1引脚施加3.3V 电压?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064158/ds100mb203-3-3v-could-be-applied-to-ds100mb203-scl-sda-sel0-and-sel1-pin-when-vdd-vin-are-off-0v

器件型号:DS100MB203

您好!

在我的客户设计中、当 VDD/VIN 关闭(0V)时、可以向 DS100MB203 SCL、SDA、SEL0和 SEL1引脚施加3.3V 电压。
他们有以下几个问题。

问题1:
SEL0和 SEL1是 LVCMOS 输入引脚。 由于 LVCMOS 输入/输出电压的绝对最大额定值为-0.5V 至+4V、因此在 VDD/VIN=0V 时向 SEL0和 SEL1施加3.3V 电压是否正常?

问题2:

SCL 和 SDA 呢? 当 VDD 打开时、它们可以是 LVCMOS 输入或开漏输出。 当 VDD/VIN 关闭时、可以对 SCL 和 SDA 施加3.3V 电压而不会造成损坏?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    [引用 userid="36030" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1064158/ds100mb203-3V-co-co-mco-be apply-to ds100mb203-SCL-sda-sel0-and-sel1-pin when -VDD-VIN-are -off-0v]Q1:
    SEL0和 SEL1是 LVCMOS 输入引脚。 由于 LVCMOS 输入/输出电压的绝对最大额定值为-0.5V 至+4V、因此在 VDD/VIN=0V 时向 SEL0和 SEL1施加3.3V 电压是可以的?[/QUERP]

    根据绝对最大额定值(如下所示)、向没有 VDD/VIN 的 LVCMOS 引脚施加3.3V 电压不应导致器件永久损坏。  但是、请注意绝对最大额定值下方的脚注(1)。  不建议在建议的工作条件之外定期运行器件、否则可能会影响器件的可靠性。  对于 LVCMOS、未指定建议的工作条件、因此我建议查看 LVCMOS 电气参数、该参数将 VIH-max 引用为 VDD。

    [引用 userid="36030" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1064158/ds100mb203-3V-co-co-mco-be apply-to ds100mb203-SCL-sda-sel0-and-sel1-pine-when -VDD-VIN-are -off-0v]Q2
    SCL 和 SDA 呢? 当 VDD 打开时、它们可以是 LVCMOS 输入或开漏输出。 当 VDD/VIN 关闭时、3.3V 电压可以施加到 SCL 和 SDA 上、而不会造成损坏?[/QUERP]

    根据建议的工作条件、VDD/VIN 与 SCL/SDA 没有相关性、因此在不使用器件电源的情况下、可以对这些引脚施加3.3V 电压。

    谢谢、

    Drew