This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:交流电容器 PCB 布局位置参考

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064060/tusb551-ac-capacitor-pcb-layout-position-consult

器件型号:TUSB551

大家好、

客户正在查阅有关如何为 我们的 TUSB551RWBR 放置交流电容器位置的指南? 该交流电容是否应尽可能靠近下面由编号1/2/3标记的屏幕截图中的 TX 侧放置?

如果我们有 PCB 布局指南文件、那就更好了。 谢谢、

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    最好将交流耦合电容靠近连接器放置并靠近高速接收器引脚放置、以最大限度地减少反射。

    您可以查看下面链接的文档、以查看有关交流耦合电容器放置的其他指南。

    https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf