This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:一些问题

Guru**** 2917140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064002/sn65dphy440ss-some-issues

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

我们的一个客户存在以下问题。

尊敬的 TI FAE:

将详细说明我在这里遇到的问题、请解决这些问题或提出建议、谢谢。

项目简介: 桌面收银机双屏显示、CPU 是 MediaTek MT8365 (i350)、因为主屏幕占用平台 mipi 接口、所以次级屏幕显示解决方案是 CPU dpi (RGB 8位双边缘)到 DSI mipi (由转换 IC 使用它是 lontium LT9211_U5、放在主板侧)、 但由于结构 ID 限制、主板远离辅助屏幕接口(约300mm)、 因此、TI SN65DPHY440SS 被添加到次级屏幕小型电路板上以增强 RX EQ 并调整 HS 数据/clk 的上升和下降时序被用来调整 mipi 效应并增加传输距离。

备注:

电缆使用双绞线(170mm)、FPC 和 PCB 与100Ω±10%阻抗;匹配
2.由于 ESD 问题以前已经解决,现在采用了 I2C 模式。

遇到的问题:

测试信号完整性 mipi eyes 失败、以下报告中频繁报告的故障项、请帮助解释并提供修改建议、附件将上传相应的测试报告和规格、请检查。

我们的测试仪器使用 Keysight MSOS804A 混合信号示波器"(8GHz 20GSA/s 10位 ADC)、D9020DPHC MIPI D-PHY 测试(版本:3.73.1.0)、CTS 版本:v1.0、继续 clk。

1) 1.3.11{HS 数据 TX 20%-80%上升时间(TR)}、1.3.12{HS 数据 TX 80%-20%下降时间(TF)}报告错误故障、能否修改 TI-SN65DPY 寄存器的0x0B 以进行改进、请参阅测试报告以提供修改后的寄存器值。

2) 1.4.9{50-450MHz (VCMTX (LF))之间的 HS 时钟 TX 共电平变化}、1.4.4{HS 时钟 TX 差分电压(VOD0脉冲)}、1.4.4{HS 时钟 TX 差分电压(VOD1脉冲)}}、1.4.5{HS 时钟 TX 差分电压不匹配(脉冲)}错误失败、这四项是否可以通过修改 SN065E 的 DSPHY 寄存器来改进 请参阅测试报告以提供修改后的寄存器值。

3) 1.4.11{HS 时钟 TX 20%-80%上升时间(TR)}、1.4.12{HS 时钟 TX 80%-20%下降时间(TF)}报告错误故障、能否修改 TI-SN65DPY 寄存器的0x0A 进行改进、请参阅测试报告以提供修改后的寄存器值。

4) 1.5.4{数据到时钟偏差(TSKEW (TX)))(最大值、最小值)、1.5.4{数据到时钟偏差(TSKEW (TX))(平均值)}、这两项反映了什么? 调整 HS 数据/时钟速率后是否有任何改进、请参阅测试报告并提出修改建议。

请注意上述问题并及时提供反馈、谢谢!

e2e.ti.com/.../8176.MIPI-D_2D00_PHY-Device-1_5F00_Report_5F00_2021_2D00_12_2D00_16_5F00_1126_6F8FF64EEE4F3965B1824F5C2B00BF7E5F670553DC94947B_.pdf

e2e.ti.com/.../4035.LT9211_5F00_Datasheet_5F00_R2.5.pdf

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    请查看我对您的直接电子邮件回复。

    谢谢

    David