This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:对封装图进行了澄清

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063965/dp83848vyb-clarification-on-package-drawing

器件型号:DP83848VYB

团队、您能否确认 DP83848VYB 是否为 HLQFP 封装? 在大多数引用的地方、我看到 HLQFP、但在热 性能信息表中、我看到列出了 LQFP、我认为这是一个拼写错误。 请查看以下内容。 请确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询和输入。

    这似乎是数据表中的一个拼写错误。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    如果您有其他问题、请告诉我。

    如果未解决、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa